Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 新型浪涌保护组件系列 提供符合标准规范的浪涌抑制及先进的热保护

新款 1220 系列热保护 MOV (TPMOV) SPD ,提供高可靠性、紧凑 PCB 安装设计,并节省宝贵的电路板空间

2023年11月27日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款 1220 TPMOV 系列浪涌保护组件, Bourns 设计的最新 SPD 系列具有先进的内置热保护功能,可保护敏感设备免受严重电涌的影响,同时有效防止重复高能量电涌、过电压或瞬时过电压 (TOV) 条件引起的热失控。该系列亦可在紧凑的 PCB 设计中提供强大的突波抑制功能。

Bourns新款微型通用浪涌保护器 (SPD) 具有最大放电电流额定值为 75kA(8/20 微秒),符合 UL 1449 认可组件并遵守 IEC 61643-11 标准。这些特点使得 1220 型 SPD 成为广泛应用于工业、商业和绿色能源设备的理想电源保护解决方案,包括电动车充电站(EVCS)、电池能量储存系统(BESS)、光伏和风能发电设备。

Bourns 产品经理 David Chavarría 表示:「我们新型 1220 浪涌保护器系列可确保对关键设备的极高安全性和可靠性,同时赋予工程师在有限空间中设计定制且坚固的电源保护解决方案的能力,而不会牺牲浪涌保护性能。」

Bourns® 1220 TPMOV 系列浪涌保护组件 (SPD) 均符合 RoHS* 标准,有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com