Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 新增12 款屏蔽功率电感器-大电流型号系列

全新系列采用先进磁粉芯制造,具高饱和/高温升电流、低啸叫噪声和低磁场辐射特性

2023年8月9日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,新增 12 款屏蔽功率电感器-大电流型号系列。Bourns® SRP1038CCSRP1245CCSRP1265CCSRP1770CCSRP2313CCSRP3012CCSRP3020CCSRP4012CCSRP4020CCSRP5020CCSRP5030CCSRP7028CC 功率电感器可为工程师提供独特的设计优势,通过羰基粉芯或金属合金磁粉芯制造以及屏蔽结构,可提供高饱和电流和高温升电流、低啸叫噪声和低磁场辐射。

全新12 款屏蔽功率电感器系列旨在满足目前越来越多的电力电子设计中提出的高电流密度和更高的电感器可靠性要求。 不仅可靠性大幅提高、工作温度范围可扩展-40 至+125 °C以及多种封装尺寸,使这些电感器成为消费、工业和通信应用中DC-DC 转换器和电源的理想电源扼流的最佳解决方案

Bourns® 12 款新型大电流屏蔽功率电感器系列均已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com