MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新高压二电极气体放电管 (GDT) 系列 专为符合 IEC 62368-1 的设备和电力线保护而设计

Bourns® GDT28H 系列 – 高性能 8 毫米超迷你气体放电管,为您的交流线路提供高绝缘电阻和卓越浪涌保护

2023年8月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。Bourns® GDT28H 系列产品旨在满足当今通用工业用电力设备的保护需求,同时也应对不断增长的能源需求电气化解决方案的迫切需求,完全满足消费者和商业用途。

随着市面上众多的电气和电子设备均要求符合 IEC 62368-1 等电气安全标准,GDT28H 系列的显著优势之一在于其适用于交流电隔离解决方案。这需要通过其扩展的工作电压范围、高绝缘电阻和增强的浪涌率的结合来实现的。而这些特点为设计师提供了一个节省空间的解决方案,同时提供与较大组件相同级别的保护。此外,GDT28H 系列产品还提供了更宽的工作温度范围,使其非常适用于特定恶劣条件下的应用。

Bourns 气体放电管/浪涌保护器产品线经理 David Chavarría 表示:「Bourns 的 GDT28H 系列产品充分利用了我们在 GDT 技术的最新发展,使我们的客户能够在不断扩大的各种交流应用和家用电器中满足电气安全的行业要求,同时也能从其长久的使用寿命中受益。全新一代 GDT 系列,适用于一般浪涌和隔离应用,能为我们的客户提供卓越价值的特点,使其成为一个优选的解决方案。」

Bourns® GDT28H 系列二电极高压气体放电管现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准及 UL 安全认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/high-voltage-series/product/GDT28H

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com