Search
Languages

Bourns 全新推出高性能 AC 浪涌保护器

全新通用型 SPD 具有可插拔/可更换模块,旨在满足高风险电力服务入口和分支面板保护要求

2023年7月5日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新高性能 AC 浪涌保护器 (SPD) 系列。Bourns® 1250A 系列 SPD 是一款全新 DIN 导轨通用 SPD 系列,具有可插拔/可更换模块,在不同配置中提供高达 50 kA 的浪涌电流。Bourns® 1250A 系列 SPD 专为满足如电动汽车快速充电器和电池储能系统 (BESS) 等的高功率、敏感的发电和配电终端的高风险电力服务入口和分支面板保护要求而设计。

由于持续的异常过压高能浪涌可能会导致 SPD 和/或 MOV 进入热失控状态,从而导致设备过热并造成火灾危险,因此 Bourns 新款 SPD 产品采用了先进热断路器 (TD+)。此功能具有自熄机制,有助于在灾难性报废事件期间提高设备安全性。全新型 SPD 还配备了额外的窗口故障指示器和远程辅助输出信号,能够监控设备的状态。

Bourns® 全新 1250A SPD 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。该系列是 UL 认证的 Type 4、Type 2 定位 SPD,可通过额定短路电流 (SCCR) 200 kA,无需外部保险丝或断路器,且符合 IEC 61643-11 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com