MENU
Search
Languages

Bourns 扩展了新一代 GDT 系列产品,先进体现具独特共面性性能

全新 GDT35 系列产品性能大幅提升,在电压准位上升中有突破性表现,有助于减少下游组件压力和 BOM 成本

2022年11月14日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名 电子组件领导制造供货商,推出新款的 3极表贴式产品系列以扩展新一代气体放电管 (GDT) 之产品线。Bourns® GDT35 系列提供了更强大且更快反应的组件,象征着 Bourns 持续为突破性过电压避雷器的性能设定标准,对雷电或意外接触 AC 电源线引起电压瞬变的保护等级显着提高。

Bourns 3 极 GDT 采用具专利的先进计算机仿真技术设计,从而实现较低的脉冲冲击放电组件设计,大幅降低了下游组件的压力。该功能使设计人员能选择更小和额定电压更低的下游组件,并有助于降低他们的总体材料成本。全新 GDT35 系列具有出色的电流处理能力,外形紧凑,具有独特的共面配合,使 GDT 组件能够在任一方向切换,直到建立三点接触。此外,GDT35 系列是 Bourns® 标准 2036-SM GDT 系列的直接替代选项。

低电容和低插入损耗使全新系列成为保护工业设备和高速信息和通信技术 (ICT) 系统的理想解决方案。此外,Bourns® GDT35 系列具有 -55 °C 至 +125 °C 的广泛工作温度范围,使该保护器成为在极端环境条件下运行之应用的最佳选择。

Bourns 亦提供 GDT35 设计包,包含每款 GDT35 系列电压各五件,为设计工程师提供快速转换原型测试的保护解决方案。

全新 Bourns® GDT35 系列现已上市,全系列均通过 UL 认证且符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/3-electrode-gdts/standard-surface-mount-(smd)-3-electrode

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com