Search
Languages

Bourns 全新大电流 PTVS 二极管 具备20 kA 浪涌电流和低箝位电压处理能力

更高的浪涌处理能力有助于在大功率 DC 线路保护应用中可减少总物料清单 (BOM) 数量并节省电路板空间

2022年9月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了一款专为大功率 DC 线路保护应用而设计的双向 功率瞬态电压抑制器 (PTVS) 二极管。全新 PTVS20-015C-TH 能够在 15 V 的低压下处理 20 kA浪涌电流,使其成为需要大功率 DC 总线保护应用的理想且有效的静电放电 (ESD) 保护解决方案。

Bourns® PTVS20-015C-TH PTVS 二极管符合 IEC 61000-4-2 第 4 级 ESD 保护要求,且具有峰值脉冲电流下的低箝位电压,有助于满足 IEC 61000-4-5 8/20 μs 雷击保护的浪涌电流要求。

为了满足次世代应用中支持 60 kA 等大电流雷击保护,设计人员通常必须将许多具有较低电流处理能力的解决方案并联连接。Bourns® PTVS20-015C-TH 满足 8/20 us 测项下20 kA 的浪涌电流要求,可并联更少数量的解决方案以实现所需的同等保护级别,不但减少总 BOM 数量,并有助于节省 PCB 上的宝贵空间。

Bourns® PTVS20-015C-TH 现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/diodes/power-tvs-diodes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com