Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力,降低电阻温度系数以实现更可靠的浪涌电流限制

CRG2512 系列符合 AEC-Q200 标准堪称最佳的电流检测解决方案,采用金属带材电阻组件,可提供电感值极低、宽电阻范围

2022年9月20日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了新款大功率电阻器系列,Bourns® CRG2512 系列采用坚固的金属条电阻组件,提供出色的脉冲负载能力和低电阻温度系数 (TCR)。这些功能有助于提高电阻的可靠性,使其成为适用于各种电流检测、电源、步进马达驱动和输入放大器应用中的电容、热插入以及缓冲电路的最佳浪涌电流限制解决方案。

Bourns 新型电阻器采用 2512(6432 公制)表面贴装封装尺寸,额定功率为 1 瓦或 2 瓦,TCR 低至 ±50 ppm/°C,工作温度范围高达 170°C。由于采用金属电阻组件结构,Bourns® CRG2512系列可在 110 至 680 毫欧的广泛电阻值范围内提供非常低的电感、低噪声且展现出色的可靠性。

Bourns 持续扩展其为电流检测应用而设计的表面贴装金属带材式电阻产品组合。通过流经电阻的电流所产生的易于测量的电压,该电压与通过电阻的电流成正比。与其他技术相比,电流检测电阻由于其高测量精度和相对较低的成本而越来越受欢迎。

Bourns® CRG2512 大功率电阻器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**.有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/fixed-resistors-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com