全新 POWrFuse™ PF-N 系列系列符合 UL 248-1 标准,专为电信 DC 配电电路中的电流限制和短路保护而设计
2022年7月14日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名
电子组件领导制造供货商,扩展 POWrFuse™ 电力保险丝产品,推出全新电信系列。为满足 UL 284-1 标准的要求,Bourns 特地设计 POWrFuse™ PF-N 系列,该系列支持高达 170 VDC 的操作并具备两种 PCB 安装配置,可为电信系统中的 DC 配电电路提供卓越的电流限制和短路保护。
这几款 UL 认证的电力保险丝具有 100 kA 的分断额定值、高达 80 A 的额定电流和 -55 至 +125 °C 的工作温度范围。 Bourns® POWrFuse™ PF-N 系列有助于省去昂贵的维修服务并确保最大限度地延长系统正常运行时间,这些特性使该系列成为最佳的保护解决方案。
Bourns
® POWrFuse™ PF- N 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:
www.bourns.com/zh-chs/products/fuses/powrfuse-high-power-fuses“POWrFuse” 是 Bourns, Inc. 注册商标。
*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。