Search
Languages

Bourns 推出两款全新车规级屏蔽功率电感器 符合 AEC-Q200 标准并具备高额定电流

SRP7020TA和SRP8540A屏蔽功率电感器温度范围宽且具有高饱和电流、低辐射以及低蜂鸣噪声

2021年11月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 SRP7020TA 和 SRP8540A 大电流屏蔽功率电感器系列。全新功率电感器专为汽车、消费电子、工业和电信电子应用中的电磁干扰 (EMI) 过滤和电源管理而设计,符合 AEC-Q200 认证,这些应用通常需要更高电感器可靠性。此外,该系列具有屏蔽结构、金属合金粉芯、低磁场辐射、低蜂鸣噪声和 -5 至 +150 °C 的宽工作温度范围。

集成到 Bourns® SRP7020TA 和 SRP8540A 电感器中的技术使这些最新的电感器能够在 0.1/0.22–10/22 μH 电感范围内提供 40/60 安培的高饱和电流。Bourns 设计了一种独特的金属合金粉末磁芯、粘合剂和模制结构制造工艺,可实现磁屏蔽结构,以实现低辐射、高饱和电流、低蜂鸣噪声和低直流电阻,而高温级别材料可提供 -55 至 +150 °C 的超宽工作温度范围和出色的温度稳定性。Bourns® SRP7020TA 和 SRP8540A 电感器在紧凑的屏蔽封装中完全满足新一代应用现在对高电流密度、高饱和电流、低损耗和高工作频率的要求。

Bourns® SRP7020TA 和 SRP8540A 屏蔽功率电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com