MENU
Search
Languages

Bourns 新款高 Q 值和微型组件 - 半屏蔽功率电感器隆重登场

高性能SRN2012T 功率电感器采用半屏蔽绕线结构,适用于射频信号处理和直流电源线应用

2021年11月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出 SRN2012T 型半屏蔽功率电感系列。 新型电感器在铁氧体磁芯上采用绕线结构,工作温度范围为 -40 至 +125 °C,卓越的自谐振频率和低直流电阻可提供高感值和 Q 值。加上紧凑的尺寸使该系列成为音频耳机、真无线立体声耳机、电缆调制解调器、机顶盒、硬盘驱动器、平板计算机和各种移动电子设备的射频信号处理、谐振电路、去耦和噪声滤波器以及直流电源线应用的最佳选择。

相较于非屏蔽产品选项,在电感绕组的周边涂上磁性环氧树脂涂层不仅可提升屏蔽的强度,也显著降低磁场辐射。由于绕线结构比普通的叠层电感以及薄膜电感提供更好的性能,因此这些微型功率电感器具有较低的直流电阻和 13 至 15 的高 Q 值,可在 LC 谐振电路中提供高阻抗,并在高频操作时降低损耗。Bourns® SRN2012T 功率电感器还具有高自谐振频率,可在宽带操作范围内实现低分布电容和维持电感特性一致性。整体来说,Bourns 新型功率电感器具有高达 1100 mA 的饱和电流和高达 1300 mA 的额定电流,可在更大的峰值电流下保持高感值,并满足常见直流电源线应用的要求。

Bourns® SRN2012T 型功率电感器全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-semi-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且  (c)溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com