MENU
Search
Languages

Bourns 推出全密封式功率电感器 符合 AEC-Q200 标准 满足高电流密度及高温要求

SRP6530A 型密封式功率电感器其特性可在 -55°C 至 +155°C 的工作温度范围内保有高饱和电流、低辐射和低蜂鸣噪声的特性

2021年8月9日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日发布最新 SRP6530A 密封式功率电感器系列,目的在满足各种应用中的高电流密度和高温要求。这些符合 AEC-Q200 标准的电感器乃采用金属合金粉末磁芯密封式结构,即使在 -55°C 至 +155°C的工作温度范围亦可提供低磁场辐射、低蜂鸣噪声。这些特点成为需要更高性能的消费性、工业和电信电子应用中的电磁干扰 (EMI) 过滤和电源管理解决方案的理想选择。

Bourns 新型电感器提供低直流电阻,其独特配方的金属合金粉末磁芯和制模结构可在 0.1 – 10 μH 电感范围内提供 7 至 70 A的高饱和电流,从而增强了它们的低损耗特性。 此外,Bourns 使用的高温等级材料,具有50 VDC 额定值和高达 34 A 的高额定电流,即使在宽范围的工作温度里还可提供出色的电感温度稳定性。

Bourns® SRP6530A 型密封式功率电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS*标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com