Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出小尺寸 1210 车规级共模片状电感器系列

全新小型尺寸电感器不仅坚固,在宽频率范围内具有低辐射和高阻抗的特点,并提供出色的 EMI 抑制

2021年8月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布扩展 1210 小型尺寸车规级共模片状电感器的系列。全新 Bourns® SRF3225TABM 及 SRF3225TAFD 共模片状电感器系列可在广泛的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制输入或输出系统的电磁干扰 (EMI)。新系列滤波器补足了 Bourns 既有的共模片状电感器产品组合,并支持汽车、工业和其他电子应用中更高数据速率的双总线系统。两款全新小型尺寸 Bourns® 共模电感器系列采用氧化铁磁芯设计,并用双线绕制,以提供具有卓越共模噪声抑制的屏蔽结构。

电感器磁芯的每端都有一个最小高度为 0.3 mm 的侧壁端子,主要在帮助提高组件在电路板上组装后的机械强度。Bourns® SRF3225TABM-201Y 专为满足单对以太网络联盟(OPEN Alliance) IEEE 100Base-T1 要求所设计,SRF3225TAFD-101Y 型非常适合标准 CAN 和更高数据速率 IEC 62228-3 CAN-FD Class II 传输系统中的共模噪声抑制,该型号亦支援 CAN FD Class III 的差模到共模抑制 (DCMR)。此两款型号系列均符合 AEC-Q200 标准,提供高可靠性和耐用性。

Bourns® SRF3225TABM 和 SRF3225TAFD 系列现已上市,符合 RoHS*和无卤素**要求。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200

*指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com