Search
Languages

Bourns 创新 IsoMOV™ 保护器 以更稳健的设计提供功能和保护优势

Bourns® IsoMOV™ 保护器解决 MOV 退化问题,显著增强浪涌性能、使用寿命和设备可靠性

2021年7月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出数十年来最重大的 MOV 组件突破性产品─ IsoMOV™ 保护器。创新设计的 Bourns® IsoMOV™ 混合式保护组件直接将 GDT 功能整合于 MOV 上,大幅提升在性能、使用寿命和强化设备可靠性方面的浪涌保护水平。完全集成、紧凑的 Bourns® 混合式设计提供通常在尺寸较大的传统 MOV 产品中才具备的性能规格,Bourns® IsoMOV™ 保护器可使设计人员更容易地根据严格的空间要求定制浪涌保护性能,并允许他们升级其 MOV 过压保护以囊括 GDT 隔离经验证的益处,而无需重新设计 PCB。凭借业界标准的引脚布局,Bourns® IsoMOV™ 保护器提供引脚对引脚直接替换的外形尺寸,为同尺寸的标准 MOV 提供了实质性的性能和可靠性升级。

Bourns® IsoMOV™ 保护器是完全集成 GDT 和 MOV 的混合式设计。将两种装置结合至单一封装中,GDT 可阻止可能导致过早失效的泄漏电流通过 MOV,从而使 MOV 本身更加稳健,而无需在电路设计中添加额外的组件。额定温度 125°C,远高于业界标准 85°C,Bourns® IsoMOV™ 保护器更广的温度范围和更优的低漏电特性特别适用于工业、电力线通讯、高速资通技术 (ICT) 设备,以及广泛的特定恶劣环境、或是远程、暴露在户外的应用,在这些应用的维修可能具有实际上的困难且成本高昂。

Bourns 过压保护解决方案产品线经理 Tomaž Bojko 表示:「在我们互联的世界中,装置设备需要维持最长的正常运行时间。因此,许多设计人员指定电压和浪涌电流额定值更高的 MOV,以确保它们永远不会承受到其断裂点的压力。其他设计人员将 GDT 与 MOV 串联以消除漏电并延长 MOV 的使用寿命。Bourns® IsoMOV™ 保护器的高效设计使设计人员能够摒弃更大、通常性能较低且通常更昂贵的设计替代方案。」

Bourns 电路保护产品营销总监 Lee Bourns 补充:「创新的 Bourns® IsoMOV™ 保护器系列确实是过去数十年来在过压保护领域最具革命性的技术突破之一。长期以来,设计工程师被迫在性能较差、节省空间的组件,以及更大、规格过高的设备之间进行抉择,以满足他们的保护需求。有了 Bourns® IsoMOV™ 保护器,设计人员现在可以为他们的应用选用适当级别的浪涌保护,而无需在性能、尺寸、成本或重新设计方面做出任何妥协。」

Bourns® IsoMOV™ 保护器系列现已上市,全系列均通过 UL 1449 Type 5 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/isomov-hybrid-protection-components。 

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com