Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出最新精密电流检测电阻器 微型封装尺寸 符合行动装置需求

CFN 金属箔膜电流检测电阻系列现已提供 0402 和 0603 尺寸封装且有着 ±50 ppm/°C 的电阻温度系数选项可供选择。

2021年6月23日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布其 CFN 金属箔膜电流检测电阻系列中将提供更小的封装尺寸和功能选项。Bourns® CFN 系列推出新的微型 0402 和 0603 封装,并在 0603 和更大的封装尺寸中有着更低的电阻温度系数选项 ±50 ppm/°C 可供选择。利用 Bourns 的金属箔膜技术结构使新型电流检测电阻器能够提供低电阻温度系数、低电感值、低噪声、出色的可靠性和极低的阻抗值。这使得 Bourns® CFN 系列成为电源供应器、步进电机驱动和输入放大器应用的最佳电流检测解决方案。新款微型尺寸特别适合用在有空间限制要求的移动设备装置设计中。

在电流感测中非常重要的是具有适当低的电阻温度系数,这取决于电阻组件中使用的材料、额定功率以及组件的实体尺寸等特性。Bourns 利用金属箔膜技术实现了较低的电阻值,范围从 5 到 40 毫欧,而且在这个这么小的组件上仍然可以提供 0.25 到 1 W 的额定功率给移动装置应用。结合了新的 ±50 ppm/°C 选项与低电阻值有助于最大限度地减少组件自热,从而使电阻器可维持着高可靠度并随时保持在 1-5% 的容差范围内。

Bourns® CFN 型系列的结构和安装方式也对设计产品帮助很大。在陶瓷基板的底部放置金属箔膜电阻组件可缩短热传导路径并改善散热特性。后挂式有助于避免组装过程中的表面损坏致使短路的现象发生。Bourns 相信此类延伸的产品可满足不断成长的行动装置市场的需求,并在各方面提供可靠性和稳定性。

Bourns® CFN 金属箔膜电流检测电阻器现货已问市,并且符合 RoHS*和无卤素**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistive-products/current-sense-pulse-power-high-power-resistors

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com