MENU
Search
Languages

新品上市: Bourns 新增三款车规级大电流屏蔽式功率电感器系列产品

新产品提供屏蔽结构的金属合金压粉磁芯,可提供高额定电流、低辐射、低噪声和广泛工作温度范围

2021年3月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布新增三款车规级大电流屏蔽式功率电感器系列产品。Bourns® 全新 SRP7028AASRP7050AA 和 SRP1038AA 系列是专为满足当今在消费、工业和电信电子应用中的 DC-DC 转换器及电源供应中的电源管理以及 EMI 滤波的高电流密度和高温要求所设计研发的产品。

Bourns 新型电感器采用金属合金压粉磁芯制造,具有低直流电阻、高温升/饱和电流、低噪声、出色的温度稳定性和低磁场辐射屏蔽结构。与 Bourns 先前的设计相比,新型 SRP7028AA、SRP7050AA 和 SRP1038AA 系列具有较低的 DCR、更高的 Irms 电流(温升电流)和更坚固的铁心结构。这些型号还具有更高的饱和电流额定值,符合 AEC-Q200 规范,并具备 -55 至 +155°C 广泛的工作温度范围。

Bourns® SRP7028AA、SRP7050AA 和 SRP1038AA 型号系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com