Search
Languages

Bourns 推出全新密封式绝对型旋转编码器系列

Bourns® PAC18R 型号系列具有完全密封的轴封为特色,强化了旋钮入口保护等级并具有精确的编码输出与旋转手感

2021年2月23日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出 PAC18R 系列新型密封式绝对型旋转编码器。有着完全防尘与防泼水的高规格 IP64 轴封等级提供给客户更强化的保护与优越的旋转手感。在需要密封式绝对编码器的广泛应用中 Bourns® PAC18R 系列提供了高质量的性能。这些应用包括专业音频和照明应用、低/中风险医疗**和诊断设备以及工业自动化控制。

Bourns 薄型绝对型编码器系列有着 30,000 次的额定旋转周期,以及更广泛的工作温度范围 -35°C 至 +70°C。Bourns® PAC18R 系列还具有其他优势,例如: 旋转编码器的塑料转轴和套管有着相当高的接触与绝缘阻抗而且转轴有触感定位反馈选项。

Bourns® PAC18R 系列现已上市,全系列均符合 RoHS*标准,有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com