MENU
Search
Languages

Bourns 推出新型旋转式编码器,具有高定位力及平滑触控反馈

PEC11H 型号专为该应用需要坚固耐用的编码器选项所设计

 2020年6月25日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出PEC11H 型号,以扩展旋转式编码器产品线。Bourns 采用创新的滚珠/弹簧设计,设计出可提供强烈正向制动功能的 PEC11H 型编码器。这种强大的制动特性可满足最终用户对于平滑触控反馈的需求持续增长,且需要坚固耐用的编码器选择,例如:专业音响照明、低/中风险医疗**、测试/测量和实验室设备、工业自动化控制和消费类白色家电。

Bourns® 新型旋转式编码器还具有额定旋转寿命为 100,000 次,工作温度范围在 –25°C 至 +70°C 的正交输出。PEC11H 设计灵活,可提供各种分辨率、滚花和扁平轴长以及瞬时按钮选择。

Bourns® PEC11H 编码器现已上市,全系列均符合 RoHS*要求,具 IP 40 防尘密封等级。有关更多详细的产品信息,请参阅: https://www.bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com