Search
Languages

Bourns 推出 Chip LAN 10/100 Base-T 变压器模块

Bourns® SM41126EL将分立 Chip LAN 变压器及共模扼流线圈结合到带有黑色金属屏蔽层的 PCB 上,可节省电路板空间

2020年5月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出新型 Chip LAN 10/100 Base-T 变压器模块,有助于以太网络和基于 LAN 的应用开发人员节省宝贵的电路板空间,提高设计灵活性,同时满足动态数据线的要求。这款新型变压器将两个 SM453229-381N7Y Chip LAN 变压器和两个 SRF2012A-801Y 共模贴片电感器整合到带有黑色金属屏蔽层的 PCB 上,为客户提供了简化的组装解决方案,该解决方案的特点为引脚对引脚兼容结合传统密封 LAN 变压器,并提供了出色的共面性。设计人员还可灵活地单独使用变压器或共模扼流线圈,进而提供更多的 PCB 放置自由度。

Bourns® SM41126EL 制成方式乃是采用全自动、高容量处理,可提供一致、高度可靠且经济高效的解决方案。而自动化线圈绕制工艺更是扮演重要角色,因为它可确保电气稳定性所必需的严格公差,该稳定性与手动绕制工艺相比,可在更广泛的频率范围内提升性能。轻薄短小尺寸的模组具有 -40 至 +85°C 广大的温度范围,完全符合 IEEE 802.3,非常适用于各种电信和网络设备的 LAN 接口。

Bourns® SM41126EL 型号 Chip LAN 10/100 Base-T 变压器模块现已上市,全系列均符合 RoHS *标准。Bourns 推出的设计工具也可助于简化开发。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-signal

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com