MENU
Search
Languages

Bourns 新增 11 款低阻抗、高饱和电流的屏蔽式功率电感器

Bourns® 扁薄型 SRP 电感器的金属合金粉芯/扁线结构能以极低的铜损,进而提升效率

2020年3月31日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出11款低阻抗、高饱和电流特性之屏蔽式功率电感器系列产品。Bourns® SRP0xxx 系列外型极薄(小于2mm),金属合金粉芯和扁线结构可带来包含低铜损、DC 阻抗和啸叫,以及高饱和电流等广泛优势。这种屏蔽式结构亦帮助降低磁场泄露,提供良好的 EMI 性能和出色的温度稳定性。

此外,在导线和端子之间使用外部激光焊接,消除了高压成型法对焊点造成的潜在机械应力,以实现更高的可靠性。另外所使用的 α 绕组结构可在特定的尺寸下实现更大的电感感值范围,同时全系列感值下都能保证产品的低厚度。

Bourns 所设计的 11 款新系列相当符合当今如智能型手机、平板终端、笔记本电脑、硬磁盘驱动机、固态硬盘,服务器,稳压器和 Compact 款电源模块等,各种消费电子应用中对高电流密度的要求。这些电流密度在应用上通常会因温升的增加导致设备在更高的温度下运行,造成更高的功耗。Bourns 最新型电感器藉由提供较低的 DC 电阻,在运行时能消耗较少的功率,特别是在较高的电流和开关频率下,这有助于使 DC/DC 转换器或电源实现更高的电源效率并符合应用规格。

Bourns® 11 款全新 SRP0xxx 型屏蔽式功率电感器现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com