MENU
Search
Languages

Bourns MEMS环境传感器系列将于2019纽伦堡国际传感器与测试测量技术展(Sensor + Test 2019)隆重登场

加州河滨市 - 2019年6月13日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,将于Sensor + Test 2019上展示其不断升级的环境传感器系列。Bourns®标准和定制的压力与湿度传感器产品解决方案基于微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。

此外,Bourns将重点介绍其位置和环境传感器的定制功能;与会者也将了解Bourns专业工程与制造服务(SEMS)提供定制且具经济效益的电子解决方案的技术资源,有助于帮助加快客户的产品上市速度。

本次展示亮点:

  • Bourns® BPS压力和湿度传感器的运作展示
  • 高准确度的压力传感器
    • BPS130 / BPS140系列提供苛刻介质兼容性,即使在高温下也能处理高压范围(15至500 PSI)
    • 超低0.15至1.0 PSI压力传感器BPS110 / BPS120系列提供完全校准/补偿输出,可实现更高效的流程
  • 定制设计、包装和制造专业知识可帮助客户满足特定应用的需求
  • 业界最广泛的电路保护、电路调节和运动控制产品系列

展会地点:Sensor + Test,纽伦堡,德国
展会日期:2019625日至27
展位位置:Bourns展位 #3515号厅

我们诚挚邀请您与Bourns技术支持专家会面,以了解更多Bourns BPS压力和湿度传感器于下一代设计中性能、可靠性与小尺寸的优势。请联系Annette Keller,电话:707-947-7232,annettekeller1984@gmail.com

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com