Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns满足绿色环保技术趋势, 推出新型超低铅含量厚膜贴片电阻

加州河滨市, 2018年3月20日–Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出新系列超低铅含量之厚膜贴片电阻。Bourns® 最新型厚膜贴片电阻Model CR-PF Series符合RoHS标准,为贴近消费者乃进一步采用绿色环保技术,设计供一般消费类产品、工业用及通信市场产品应用。

Bourns 型号CR-PF电阻以厚膜电阻层印压于陶瓷基板并以传统工法制成,经高可靠信及稳定性测试结果显示,新型贴片电阻在70°C额定功率环境及1000次负载寿命测试中,可达到1%的稳定度。。新型电阻系列提供4种不同尺寸,从0402(1050公制)到1206(3116公制)封装。额定功率从1/16瓦到1/4瓦,电阻范围从1Ω到10MΩ。

ABourns CR-PF 电阻为无卤产品目前已上市。定价参考: 型号CR0603-JPF 5%每颗价格0.0073美元,每批为500,000件,型号CR0603-FPF 1%每颗价格0.0089美元,每批为500,000件。更多信息请至: www.bourns.com/products/fixed-resistors/thick-film-chip-resistors.

* Such products may contain trace amounts of lead of less than 100 ppm.
**2003127日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及201168日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU)
***Bourns产品符合无卤要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com
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
a