Search
Languages

Bourns推出薄型带马达直滑电位器 有效降低分布音频、广播与照明控制台设计

加州河滨市, 2018年1月5日- Bourns为电子组件制造商与供货商的领导品牌,今日推出的薄型带马达直滑电位器产品系列,该产品提供100mm和60mm版本,乃专门为符合小型化的空间限制而设计,可提供产品更长的使用寿命,且满足重复自动化控制台调整的要求。创新设计的Bourns® PSL型号仅有25mm高,可使音频、广播与照明控制面板工程师能够降低表面高度,从而实现细长且圆滑的控制台设计。

Bourns透过PSL型号响应目前的产品研发趋势,即小型化的产品,具更高的效能要求,同时保持高性能的特性。Bourns设计了最新的薄型带马达直滑电位器,配有节能直流5V Mabuchi马达,使其可用于更节能的电路。此系列还采用高度耐用的碳层电阻组件,可展现高达500,000次循环的耐磨损特性。此外,新型组件设计仅产生非常低的噪声输出,拥有最佳的信噪比,从而改善音频质量。

Bourns® PSL型号电动滑动电位器具有触碰式感应推柄,提供各种阻值与标准线性选择,应用于控制面板自动化的伺服轨道选项,以及易于使用的卡入式连接器。

Bourns PSL型号的100mm版本,单次购买1,000件,每件定价为美金$24元(仅作为定价参考),单次购买60mm版本1,000件,每件定价为美金$23元。两种版本都符合RoHS *,现在透过Bourns合格的分销商进行销售。如欲了解其他产品信息,请参考以下网站的数据表与材料声明:www.bourns.com

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及2011年6月8日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU)

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com