MENU
Search
Languages

Bourns扩大广受好评的Multifuse®超低阻抗表面贴装型PPTC可复位保险丝


Bourns® 新款Multifuse® MF-PSML,
MF-NSML, MF-USM系列
(点击放大)

加州河边市,2017年7月18日 - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩大其佳评如潮的Multifuse® 正温度系数高分子聚合物(简称PPTC)可复位保险丝。 Bourns推出新系列MF-PSML(尺寸0805),为公司现有的MF-NSML(尺寸1206)与MF-USML(尺寸1210) 产品系列增添低矮款组件。Bourns正在大规模新增其Multifuse®产品线,为设计工程师提供多样的低阻抗的过电流与电路过热防护方案,克服空间限制,满足他们的应用需求。

封装尺寸小是其特色所在,尺寸范围为1210至0805,扩增后的Multifuse®产品线提供更优异的可复位保险丝性能,保持电流(Ihold)更优,高达7.0 Amps,且电压(Vmax)也增大了,动作后的阻抗值低至12 mOhms,因而阻抗稳定性更佳。 x举例来说,超低阻抗有助提升本产品线的电流吸持能力,封包尺寸小至1210的型款(MF-USML700-2)现在的电流吸持力高达7 Amps。在今日体积更小的锂离子电池装置中,这些特色让电池的寿命更长,充电更快速,让新增的型款成为众多可携式电子应用的理想可复位保护方案。

所有的这些新款Multifuse®产品采用了Bourns 的freeXpansion™ 技术,是非常节省空间的制程,进一步减少表面安装封包的体积,亦让Multifuse®组件可处理更大的电流与电压,阻抗稳定更佳。

「超低阻抗、小体积与低矮形状,让我们最新的Multifuse®产品系列成为新一代受到空间限制的便携设备的理想保护方案,包括智慧手机、平板计算机、无线耳机、计算机主板、USB硬盘及游戏主机」,Bourns的Multifuse产品线经理Lee Bourns如此说道。「因为这些组件采用了Bourns的freeXpansion™ 技术,因此展现优于传统PTC方案的优异电流、电压与阻抗性能,适合要求更高阶过电流与过温保护的设计。」 由通过TS16949认证的Bourns厂房制造,最新的Multifuse® PPTC可复位保险丝已上市销售,在安全上,通过RoHS*与UL的认证。

*RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包含附录及RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com