Search
Languages

美商柏恩推出四款新组件,适用专业声频设备的设计和组装

河边市, 加州, Jan 11, 2011 - 全球知名电子组件 领导制造商- 美商柏恩(Bourns)公司, 今日宣布推出四款 新的电子组件,可用专业声频产业中混音控制台和接口设备的设计和组装。 Bourns设计出这四款新产品,适用专业影音、广播和照明混音控制台,并可支持接口设备应用,例如信号处理器、放大器和扬声器系统。这四款新组件将与Bourns其它相关的吉他电位器、专业声频产品、设计包和影音应用介绍完整的在2011年1月13-16日在加州阿那罕姆市会议中心举办的NAMM商展中,的Bourns摊位#2992上展示(位于D馆)。

「混音控制台和周边支持产品的趋势是使用能有效节省空间且兼具多功能的组件」Bourns产品经理Chuck Manzano说道。「因应客户的需求,Bourns的新专业声频组件体积更为轻小,提供多功能,且在设计上,耐用可靠。

Bourns的新专业声频组件的详细信息如下:
  • 型号PEL12编码器 和发亮轴: 12mm编码器,含有一根清楚的轴,因为受到内部LEDs的照射而发亮。多种LED色彩选择,并有一组一个LED、一组两个LED和一组三个LED供选择。标准配备为瞬时按钮开关配上一组两个或三个LED的组合。
  • 型号PEC11L: 11mm低矮形递增编码器,提供瞬时按钮开关选择。这个接触型编码器提供100,000周期的旋转寿命,体积小、耐用,工作温度宽广,适合户外和户内使用。
  • 型号PEC09:9mm编码器,提供瞬时按钮开关选择。这个接触型编码器能为可携式混音控制台和有关接口设备提供进一步的空间节省。
  • 型号PRS11S: 安装于表面的电位器,11mm正方形体积,简化生产板的组装,因为免除了在印刷电路板装上表面安装型产品后的波动焊接或手焊接需要。这款电位器乃针对所有组件都需安装在一块印刷电路板的小型混音板所设计。

关于售价,订购5,000件,每件的价格为:Bourns型号PEL12为$1.25到$2.67之间,Bourns型号PEC11L为$0.81到$0.85之间,Bourns型号PEC09为$0.93到$1.52之间,Bourns型号PRS11S为$1.41到$1.53之间。欢迎索取这四款组件的样品和生产数量。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com