Search
Languages

Bourns 创新结合两项聚合物正温系数可恢复式保险丝 成为单一封装产品

河边市, 加州, Mar 30, 2010 — Bourns, Inc.为领先业界的电子组件制造商与及供货商,今日宣布结合两项聚合物正温度系数可恢复式保险丝(PPTC)产品成为单一封装产品。这项Multifuse® 新装置在单一封装内包含两个250V聚合物PTC可恢复式保险丝,将封装尺寸缩减原来的一半。Bourns® Model MF-SD013/250-2可同时保护端线(TIP)和环线(RING),并符合ITU - T K.20、K.45、K21 业界标准及Telcordia GR - 1089内部设备标准。Bourns ® Multifuse ®设备为电信应用最佳解决方案,包括客户端设备和线路卡。

Bourns 电路保护产品电信设备营销主管Paul Wiener表示:「为因应装置小型化的需求,Bourns 创新研发单一封装双Multifuse® PPTC装置,只要使用一个组件就可以保护端线(TIP)和环线(RING),这项新产品提供优越的过电流、过电压电路保护,同时符合业界主要标准。」

价格与供货情形
Bourns® Multifuse® MF-SD013/250-2型产品现已上市。如欲取得此产品详细信息,请参访Bourns网站/zh-chs/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc。最新Multifuse® 双聚合物PTC可恢复式保险丝为每卷带包装400件内每件美金0.50元。

Bourns® 标志Multifuse®皆为商标或注册商标,只能经过Bourns许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称 与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com