安那翰, 加州, Jan 14, 2010
Bourns, Inc., 为领先业界的电子组件制造商与及供货商,将最新 Bourns PDB182-GTRB 型、Bourns PSM 型吉他用与滑调式可变电阻加入以拓展相关产品系列,并重新发表 Bourns 82 型吉他用可变电阻。Bourns PDB182-GTRB 型系列吉他用可变电阻可作为两吉他间平衡控制器,用单颗双连控制器来平衡音量。而 Bourns PSM 型系列电动为主的滑调式可变电阻,适用于自动化专业音响与广播调音台。重新发表的 Bourns 82 型吉他用可变电阻专为供应世界各地专业吉他制作用。这三型可变电阻产品将于1月14至17日的2010 NAMM 展览中呈现,欢迎至加州安纳翰会议中心 #1548 (Hall E)展场参观。
Bourns 电阻产品部门营销经理 Chuck Manzano 表示:「Bourns 长久以来处于技术供货商领导地位,最新吉他用滑调式可变电阻及重新发表的 Bourns 82 型吉他用可变电阻在这次 2010 NAMM 展览上展出,凸显 Bourns 专业产品十分热门。」「这次新产品发表促使我们更努力达成对专业音响客户的承诺,并展现出 Bourns 在未来研发的专业地位。」
Bourns 新型 PDB182-GTRB 系列混音平衡吉他用可变电阻的功能广受专业吉他制作大师喜爱,有多种形式,如:全圆轴或齿轴、直径3/8”的轴套、250k 与 500k 标准电阻值、M与N曲线和中央手杆。独特的M与N曲线提供混音功能,因此 Bourns 特制吉他用可变电阻也称为”混音平衡用可变电阻。
Bourns PSM 型系列特别设计用于自动化专业音响与广播调音台使用,使用碳制零件寿命长、接触感应杆、伺服磁道、PC端子或嵌入式连接方式可选,多种电阻标准值与曲线可选。
Bourns 82 型吉他用可变电阻为金属齿轴型、+ 10% TR 公差、250k 与 500k 标准电阻值,电感聚合物元素适用在低噪音、标准 10% 音频曲线、旋转轴次数可高达 100k 次循环。Bourns 特制吉他可变电阻广受认可,1970 年带原设计与制造为吉他主要制造商使用,而后广受所有吉他制造者采用。此三型可变电阻皆符合 RoHS* 规范。
**符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件
Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称与品牌为商标或注册商标皆属所有者。