Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 全新符合 AEC-Q200 标准的汽车级多层压敏电阻上市

新型低压压敏电阻凭借其增强的能量体积分布和功率损耗设计,提供卓越的瞬态能量吸收性能。

2024年10月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,今日宣布推出 BVRA 系列,这是一款符合 AEC-Q200 标准的汽车级多层压敏电阻。该系列新型低压压敏电阻因其改进的能量体积分布和功率损耗设计,具备出色的瞬态能量吸收性能。BVRA 系列专为需要浪涌保护的汽车电路设计,同时也适用于保护其他集成电路和组件,如电源、娱乐电子设备以及基于 CAN、LIN 和 FLEXRAY 协议的模块。

Bourns® BVRA系列压敏电阻的工作电压范围为5.5至85 VDC,响应时间小于 0.5 奈秒,有助于确保在瞬态事件中快速转移能量。该系列提供多种紧凑型 0402060308051206 表面贴装封装,Bourns® 新型压敏电阻还采用了绝缘覆盖层,旨在提高效率并简化集成。此外,这些型号符合 IEC 61000-4-5 标准,并提供稳定的漏电流,确保高可靠性和一致性的过电压保护解决方案。

Bourns® BVRA 系列符合 AEC-Q200 标准的汽车级多层压敏电阻现已上市,且符合RoHS*标准,无铅设计。有关更多详细的产品信息,请参阅::www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/varistor-products/automotive-aec-q200-compliant

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com