Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新薄型、高爬电距离隔离变压器,适用于闸极驱动和高压电池管理系统

全新设计符合 AEC-Q200 标准的变压器,可满足汽车、工业和储能应用中的紧凑型高功率密度要求

2024年10月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出一款符合 AEC-Q200 标准的车规级薄型、高爬电距离隔离变压器。Bourns® H系列反激变压器专为提供高功率密度设计,实现更高效能且具备紧凑的外形尺寸。此产品适用于多项应用场合,包括闸极驱动器和高压电池管理系统 (BMS)。

Bournse 全新反激变压器系列成功扩展 Bourns低功率、高爬电距离隔离变压器的产品组合。该系列工作电压为标准的 12V,并具备 10 至 24V 的扩展输入电压范围。此外,采用全新的线圈机械设计,有助于提升系统性能与安全性。这些特性使 HVMA03F4A-LP8S 系列成为硅碳化物 (SiC)、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和氮化镓 (GaN) 开关组件在汽车、工业及储能应用中的理想选择。

Bourns® HVMA03F4A-LP8S 系列具备中心抽头输出设计,可产生 ±5V 电源,助于偏置闸极驱动电路的开启和关闭。该系列符合 AEC-Q200 标准,并采用符合 IEC 60664-1 标准的基本绝缘层,工作电压高达 800 VDC。此外,其设计具备 8 毫米的爬电距离和 2 毫米的电气间隙,耐压高达 2750 VAC,并提供 -40°C 至 +125°C 的扩展工作温度范围。

 

Bourns 全新 HVMA03F4A-LP8S 系列现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-bms-aecq200

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com