Search
Languages

Bourns Adds Four New Product Series to its Shielded Power Inductor Portfolio

New shielded power inductors feature high heating/saturation current and low magnetic field radiation

RIVERSIDE, Calif., April 29, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today added four new product series to its line of shielded power inductors. The Bourns® SRP4021HMCT, SRP4021HMT, SRP5030HMCT, and SRP5030HMT Shielded Power Inductor Series feature high heating and saturation current with low magnetic field radiation to deliver enhanced power handling, increased efficiency, and optimized power circuit filtering.

The new shielded power inductors are produced with a hot press molding process that matches design needs for inductive components with greater density and additional mechanical strength. Compared to the previous Bourns® SRP series, the electrical characteristics have been enhanced by approximately 20 percent. This improvement is reflected in parameters such as the series’ higher current rating, lower DCR, and reduced power loss. The result is that Bourns is able to offer a smaller size inductive solution while maintaining the same electrical performance.

The Bourns® SRP4021HMCT, SRP4021HMT, SRP5030HMCT and SRP5030HMT Shielded Power Inductor Series are available now from Bourns’ authorized distribution partners, and are RoHS* compliant. For more detailed product information, please see: /bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.