Search
Languages

Bourns führt ein erweitertes Sortiment aus oberflächenmontierbaren (SMD) Leistungswiderständen mit wesentlich kleinerem Gehäuse ein

Riverside, Kalifornien, 20.Januar 2009 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute sein erweitertes Sortiment oberflächenmontierbarer (SMD) Leistungswiderständen vorgestellt, die bei geringem Platzbedarf einen ausgezeichneten Impulsschutz und einfache Reihenwiderstandsfunktionen bieten und so eine kostengünstige automatisierte Montage ermöglichen. Die neuen SMD-Leistungswiderstände mit den Bezeichnungen PWR2010, PWR3014, PWR4318 und PWR5322, verfügen über eine hohe Leistungsdichte, einen niedrigen Temperaturkoeffizienten mit Nennleistungen von ½ bis 3 W. Die SMD-Widerstände bieten als einzige die Eigenschaften eines drahtgewickelten Widerstands in einem SMD-Gehäuse mit verbesserter Impulsbehandlung, für größere Stabilität über einen weiten Temperaturbereich und eine längere Produktlebensdauer. Die neuen SMD-Leistungswiderstände von Bourns wurden für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen entwickelt, wie beispielsweise Messtechnik, Telekommunikation, Basisstationen, Automatisierung und Steuerungstechnik. Somit bieten sie die perfekte Lösung für die automatisierte Großserienfertigung und als Substitut für teurere Bauteile mit größerem Platzbedarf.

"Wir bei Bourns haben es uns zum Ziel gesetzt, innovative Produkte zu entwickeln, welche die Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich kleinerer Gehäuse, längerer Haltbarkeit und Lebensdauer für eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen noch übertreffen", sagte Cathal Sheehan, Leiter Produktmarketing der Sparte "Resistive Produkte" bei Bourns. "Unser neues erweitertes Sortiment an SMD-Leistungswiderständen bietet im Vergleich zu Produkten des Wettbewerbs den Vorteil eines weiten Temperaturbereichs in viel kleineren Gehäusen".

SMD-Leistungswiderstände von Bourns haben eine spezielle Form, mit der ein maximaler Oberflächenbereich des Geräts erzielt, der Temperaturanstieg des Gehäuses so gering wie möglich gehalten und eine höhere Stabilität über einen langen Zeitraum gewährleistet wird. Der Widerstands-Temperaturkoeffizienten (TCR) dieser SMD-Widerstände liegt bei 20 ppm für Widerstandswerte, die größer als 10 Ohm sind, bei 50 ppm für Widerstandswerte, die kleiner als 10 Ohm sind und bei 90 ppm für Widerstandswerte, die kleiner als 0,99 Ohm sind. Somit bieten sie eine größere Stabilität und längere Lebensdauer in einem weiten Temperaturbereich.

Technische Daten – Umwelteigenschaften

Test Beschreibung Technische Daten
Temperaturschock -55 + 0 °C/-3 °C bis 150 °C +3 °C/-0 °C, 5 Zyklen mit mind. 5 Minuten für jeden Zyklus ∆R +(2,0 % + 0,05 Ω)
Kurzzeitige Überlast Fünffache Nennleistung für 5 Sekunden ∆R +(0,5 % + 0,05 Ω)
Lötbarkeit Eintauchen in Lot bei 260 °C +5 °C für 5 +0,5 Sekunden 90 % des Kontakts mit Lot überdeckt
Widerstand bei Lotwärme Eintauchen in Lot bei 260 °C +5 °C für 5 +0,5 Sekunden ∆R +(0,5 % + 0,05 Ω)
Spannungsfestigkeit Prüfspannung >500 V Effektivspannung, länger als 1 Minute Durchgang
Isolationswiderstand Prüfspannung größer als 500 V Effektivspannung für eine Minute > 1000 GΩ
Belastung bei hoher Temperatur Umgebungstemperatur von 175 °C +5 °C/-0 °C für 250 +8 Stunden ∆R +(2,0 % + 0,05 Ω)
Belastung bei niedriger Temperatur Umgebungstemperatur von -65C +2C für 24 Stunden + 4 Stunden ∆R +(2,0 % + 0,05 Ω)
Lebensdauer unter Last Kontinuierliche Nennspannung über 1000 Stunden (1 Stunde ein, 0,5 Stunden aus) bei einer Prüftemperatur von 70 °C +2 °C ∆R +(2,0 % + 0,05 Ω)


Preise und Verfügbarkeit
Die neuen oberflächenmontierbaren (SMD) Leistungswiderstände von Bourns sind ab sofort erhältlich. Die Referenzpreisspanne dieser neuen Produktlinie liegt zwischen USD 0,48 und USD 0,77, bei Abnahme von 5000 Stück.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com