Search
Languages

Bourns Latest RF Inductors Deliver High Reliability from Advanced Multilayer Technology and Monolithic Construction

The four new multilayer chip inductor series are optimized for RF applications and deliver high-frequency performance with a compact, low‑profile design

RIVERSIDE, Calif., February 23, 2026 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today introduced four Multilayer Chip Inductor Series: the CE0603G, CE0603M, CE1005Q, and CE1608Q Series. These new inductors feature a monolithic structure achieved through advanced multilayer technology giving power electronics designers a high-reliability, stable and superior signal integrity solution. These four series are available in compact form factors ranging from 1608 and 1005 down to the smallest 0603 mm, providing designers with more options in smaller sizes.

Helping to enable enhanced performance in high-frequency circuits, the new chip inductors feature high Self-Resonant Frequency (SRF) values of up to 20,000 MHz with tight inductance tolerance and rated current values from 100 to 1000 mA. All four high-SRF inductor series feature an operating temperature range from -55 to +125 °C, and have been optimized for use in RF amplifiers, low-voltage power supply modules, radio transmitters, radar, wireless communication and various mobile electronic devices.

Bourns® CE0603G, CE0603M, CE1005Q, and CE1608Q Series Multilayer Chip Inductors are available now and are RoHS compliant*. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/chip-inductors-multilayer.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com