Search
Languages

Bourns Introduces New Semi-Shielded Power Inductor Series with Polarity Control for Optimized EMI Suppression

New automotive grade, AEC-Q200 compliant SRN5040TA-P Series meets stringent temperature and reliability requirements for advanced automotive systems

RIVERSIDE, Calif., September 24, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its SRN5040TA-P Series of Semi-Shielded Power Inductors. The new series features polarity control that optimizes Electromagnetic Interference (EMI) protection for a wide range of automotive systems. These automotive grade, AEC-Q200 compliant semi-shielded power inductors provide excellent power management performance and thermal stability, meeting the demanding temperature and reliability requirements of advanced systems, including DC-DC converters, power supplies, driver assistance, infotainment and lighting systems.

The new SRN5040TA-P semi-shielded power inductors feature a specialized construction that minimizes magnetic field radiation while delivering high heating current and saturation current capabilities. In addition, the series supports a wide operating temperature range of -55 °C to +125 °C, making it ideal for space-constrained automotive applications. The semi-shielded design utilizes a magnetic-epoxy coating around the winding perimeter, providing effective EMI suppression and lower magnetic field radiation compared to non-shielded inductors.

The Bourns® SRN5040TA-P Series is available now through Bourns’ authorized distribution partners. It is RoHS* compliant and halogen** free. For more detailed product information, please see: bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com