Search
Languages

Bourns Introduces Dual-Winding Shielded Power Inductor Series as Space-Saving, Cost-Efficient Solution for Noise Filtering Applications

Offering exceptional rated current and inductance design versatility, new AEC-Q200 compliant, automotive grade inductors can be used in parallel, series, dual-inductor or transformer configurations

RIVERSIDE, Calif., January 9, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its Model SRF0703HA Series Dual-Winding Shielded Power Inductor Series. Bourns® new AEC-Q200 compliant, automotive grade power inductors can be used in parallel, series, dual-inductor or transformer configurations, giving designers outstanding rated current and inductance versatility. In addition, the single package dual-winding inductors provide a space-saving and cost-efficient solution compared to using two individual inductors.

Delivering a superior solution for Single-Ended Primary Inductance Converter (SEPIC) topologies, automotive systems and power supplies, the Model SRF0703HA series features a broad operating temperature range of -55 °C to +150 °C. These power inductors also are magnetically shielded to provide low radiation, which is especially important for applications that need to adhere to reduced noise requirements.

The Bourns® Model SRF0703HA Dual-Winding Shielded Power Inductor Series is available now and is RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-smd-dual-winding-shielded.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com