Search
Languages

Bourns Unveils Shielded Power Inductor Series Designed with a Ferrite Core and Ferrite Shield for Low Magnetic Field Radiation

New AEC-Q200 Compliant, Automotive Grade inductors are ideal for applications that operate in low noise environments or those that require higher inductor reliability

RIVERSIDE, Calif., February 20, 2024 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced its new Model SRR5228A and SRR5828A Series Shielded Power Inductors. These are Bourns® latest AEC-Q200 compliant, automotive grade power inductors and are designed with a ferrite core and ferrite shield. This construction delivers low magnetic field radiation, which is essential for applications that operate in low noise environments such as in automotive driver assistant devices, infotainment systems and lighting designs. These inductors are also well-suited for DC-DC converters and power supplies in consumer, industrial and telecom applications where higher inductor reliability is a frequent requirement.

Providing industry-leading inductance and heating current, the Model SRR5228A and SRR5828A Series feature an inductance range up to 1000 μH and heating current up to 5.2 A. These inductors also offer a broad operating temperature range of -40 °C to +150 °C.

Bourns® Model SRR5228A and SRR5828A Shielded Power Inductor Series are available now and are RoHS* compliant and halogen free**. For more detailed product information, please see: www.bourns.com/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com