MENU
Search
Languages

Bourns Further Expands its Discrete TVS Diode Product Line

RIVERSIDE, Calif., October 21, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced the further expansion of its industry-leading line of discrete transient voltage suppressor (TVS) diode products with two new series of ESD/EFT surge protection products. Bourns designed its Model SMA6J and Model SMA6J-Q TVS diodes to protect power buses and I/O interfaces in data lines and DC power supplies. In addition, Bourns® Model SMA6J-Q is AEC-Q101 compliant and well-suited for a broad range of communications, industrial and consumer electronics applications that are used in certain harsh environments and require high reliability.

Both model series come in a compact, industry standard DO214-AC (SMA) package, and feature increased peak pulse power (PPP) dissipation of 600 watts compared to the 400-watt industry standard. TVS diodes are typically rated for peak pulse power allowing designers to determine the best type required for a particular application and environment. These unidirectional/bidirectional devices offer reverse standoff voltage of 5 – 43 V. The features of Bourns' new TVS diodes help enable power supply designers to meet their both their high-power density and small form factor requirements.

Bourns® Models SMA6J and SMA6J-Q are available now and are RoHS* compliant. For additional product information, please see: www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.