Search
Languages

Bourns Expands Leading Line of ESD Protection Products with New ChipGuard® Device for Mobile Electronics

RIVERSIDE, Calif., March 13, 2018 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced the expansion of its leading line of ESD protection products. The company's new Model CG0201MLC ChipGuard® device delivers ultra-low capacitance (0.2 pF) in a miniature 0201 package. These features meet ongoing performance and small footprint requirements in space-constrained applications such as wearables, handheld devices, headphones, tablets and mobile phones

Bourns designed its latest ChipGuard® device to protect sensitive electronics against electrostatic discharge (ESD) by meeting the IEC 61000-4-2, Level 4 (±8 kV contact/±15 kV air discharge) standard. The Bourns® Model CG0201MLC ChipGuard® device provides fast response of less than one nanosecond to ESD strikes. It also offers bidirectional protection with low clamping voltage, low leakage current and wide operating temperature range.

As a pricing reference, Model CG0201MLC is priced at $0.04 in 15,000 piece quantities. It is available now and is RoHS compliant*. For more detailed product information, please visit: www.bourns.com/products/circuit-protection/chipguard-esd-suppressors.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com