MENU
Search
Languages

Bourns führt die höchst zuverlässige ChipGuard® Varistor-Serie mit schnell ansprechendem ESD-Schutz in der Automobilbranche ein

Riverside, Kalif., 26.August 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer von elektronischen Bauelementen, gab heute die Einführung seiner ChipGuard® Automobil-Varistoren der MLA-Serie für den ESD-Klemmspannungsschutz bekannt, die speziell für den Schutz hochempfindlicher Kfz-Elektronik vor elektrostatischer Entladung gemäß IEC 61000-4-2 Schutzeben 4 entwickelt wurden. Die Modelle der CGA-MLA Serie von Bourns sind hochschnelle bidirektionale Geräte, die einen robusten Überspannungsschutz sowie stabile Leckstromreduzierung über einen breiten Temperaturbereich liefern. Die neuesten ChipGuard® Geräte von Bourns bieten eine mehrschichtige Varistortechnologie, wobei der proprietäre Isolationsüberzug für einen niedrigen, stabilen Leckstrom, schnelle Ansprechzeit (<0,5 ns) und hohe Augleichsstromkapazität sorgt. Aufgrund dieser Merkmale und Vorteile eignen sich die neuen Varistor-Klemmspannungsschutzgeräte besonders gut für den ESD-Schutz von HDMI-, CANbus-, Ethernet-, Sensor- und Touchscreen-Schnittstellen sowie GPS- und Kameraverbindungen und andere ESD-empfindliche Schaltungen.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.