MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新高壓二電極氣體放電管 (GDT) 系列 專為符合 IEC 62368-1 的設備和電力線保護而設計

Bourns® GDT28H 系列 – 高性能 8 毫米超迷你氣體放電管,為您的交流線路提供高絕緣電阻和卓越浪湧保護

2023年8月7日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,正式推出其新一代氣體放電管 (GDT) 產品線的最新成員,引入了高電壓雙極過壓保護器家族。Bourns® GDT28H 系列產品旨在滿足當今通用工業用電力設備的保護需求,同時也應對不斷增長的能源需求電氣化解決方案的迫切需求,完全滿足消費者和商業用途。

隨著市面上眾多的電氣和電子設備均要求符合 IEC 62368-1 等電氣安全標準,GDT28H 系列的顯著優勢之一在於其適用於交流電隔離解決方案。這需要通過其擴展的工作電壓範圍、高絕緣電阻和增強的浪湧率的結合來實現的。而這些特點為設計師提供了一個節省空間的解決方案,同時提供與較大元件相同級別的保護。此外,GDT28H 系列產品還提供了更寬的工作溫度範圍,使其非常適用於特定惡劣條件下的應用。

Bourns 氣體放電管/浪湧保護器產品線經理 David Chavarría 表示:「Bourns 的 GDT28H 系列產品充分利用了我們在 GDT 技術的最新發展,使我們的客戶能夠在不斷擴大的各種交流應用和家用電器中滿足電氣安全的行業要求,同時也能從其長久的使用壽命中受益。全新一代 GDT 系列,適用於一般浪湧和隔離應用,能為我們的客戶提供卓越價值的特點,使其成為一個優選的解決方案。」

Bourns® GDT28H 系列二電極高壓氣體放電管現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準及 UL 安全認證。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/high-voltage-series/product/GDT28H

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com