Search
Languages

Bourns 推出聚合物溫度保護器(P-TCO)系列產品,充分保護USB-C電纜線且避免受熱失控影響

加州河濱市 - 2019年2月27 -  美商柏恩Bourns全球知名電子元件領導製造供應商,今天推出了新系列的聚合物溫度保護器(P-TCO),其特色在於保護USB-C電纜線避免受破壞性和潛在危險的熱失控事件影響。Bourns新型P-TCO系列提供適用於USB 3.2、3.1、3.0和2.0以及其他類型數據/充電電纜線的USB C-C、C-B和C-A連接器配置優化的過溫保護解決方案。

USB Type-C連接器能夠提供高達100W的功率,具有24個引腳,外形尺寸小於以前的USB連接器設計。雖然其顯著的優點為增強的功率特性和能力,但也存在著缺點,增強的功率和極其緊密的引腳間距,兩者結合下增加了熱失控的潛在安全風險,像是可能由於灰塵或液體進入連接器並導致短路而觸發。Bourns新型P-TCO系列則提供精巧和超低電阻熱保護的組合,可有效防止以上所述之潛在危險的過熱事件。

Bourns P-TCO系列採用表面貼裝封裝,用於包覆成型的自動裝配和低輪廓。新型P-TCO系列充分滿足小尺寸規格產品,包括:1210的P-TCO-U系列和1206超精巧的P-TCO-N系列。Bourns的P-TCO系列提供12V的最大工作額定電壓和50A的最大工作電流額定值。每個系列都有三種不同的型號可替各種溫度的電流組合提供保護。P-TCO系列中使用的超低電阻材料使P-TCO-U和P-TCO-N系列能夠實現低至2毫歐姆的初始電阻值和低至14毫歐姆的跳閘後電阻值,從而使元件實現高達4.5 A的載流能力。

Bourns P-TCO-U和P-TCO-N系列的USB-C保護裝置以及全系列過熱電池保護解決方案將於2019年2月27日至3月1日舉行的日本國際二次電池展W4-68號展位亮相。

Bourns P-TCO系列現已上市,符合RoHS標準*且不含鹵素**,通過UL和TUV安全認證,並在Bourns廈門的IATF-16949認證工廠生產。有關更詳細的產品訊息,請參閱:www.bourns.com/products/circuit-protection/polymeric-thermal-cutoff-devices-(p-tco).

* RoHS指令2002/95 / EC 2003年1月27日,包括附錄和RoHS Recast 2011/65 / EU 2011年6月8日。

** Bourns定義的“無鹵素”產品為:溴(Br)含量不超過900 ppm;氯(Cl)含量不超過900 ppm;溴(Br)和氯(Cl)總含量不超過1500ppm。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com