Search
Languages

Bourns 廣泛的電源轉換元件以及全新更輕、更小的磁性材料於2019應用電力電子會議與展覽(APEC 2019)隆重登場

加州河濱市 - 2019年2月28 - 美商柏恩Bourns全球知名電子元件領導製造供應商,將在APEC 2019年會議上展示其廣泛的電源轉換元件產品組合。作為電力電子解決方案的值得信賴和成熟的供應商,Bourns擁有廣泛的自動化生產專業知識,能夠提供更具成本效益、可靠和更高質量的元件。Bourns也是電力保護產品的領先供應商,在提供成功的磁性設計和完整的快速原型方面擁有豐富的經驗。

此外,Bourns將於3月21日(四)上午8:30至11:25舉辦「高頻電源應用的高通量密度奈米晶材料」產業演講,將針對電源轉換器設計人員感興趣的更輕和更小電感器於高頻開關DC / DC轉換器。

本次展示亮點:

  • 廣泛的電源轉換和電源保護元件
    • 具有更高效率可降低能耗的設計
    • IATF認證工廠製造的符合AEC-Q200規範元件
    • 電源和閘極驅動變壓器、功率電感器、共模扼流圈
    • FLAT®薄型系列GDT、堆疊GDT和混合FLAT®薄型系列GDT-MOV元件
    • 電源和電流感測電阻器、大功率瞬態電壓抑制器二極管、PPTC可複位保險絲、TBU®高速保護器
  • 廣泛的電源轉換和電源保護元件
    • 更高的工作電壓於BMS應用中隔離通信
    • 設計重點為效率和尺寸

展會地點:APEC,安那翰,加州
展會日期:2019317日至21
展位位置:Bourns展位 #774

我們誠摯邀請您與Bourns電力電子專家會面,以瞭解更多Bourns可提供的設計和上市時間優勢。請聯繫Annette Keller,電話:707-947-7232,annettekeller1984@gmail.com

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com