MENU
Search
Languages

Bourns to Exhibit Latest Component Innovations for Battery Management Systems, On-Board Chargers and E-Axles at Japan Automotive Engineering Expo

RIVERSIDE, Calif., May 15, 2025 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components for power, protection, and sensing solutions, today announced it will exhibit its groundbreaking component solutions for Battery Management Systems (BMS), On-Board Chargers (OBC) and e-axles at the upcoming Japan Automotive Engineering Expo.

Bourns is a leading supplier of standard and customer-specific automotive position, steering, fuel-level and speed sensors. The Company also offers an extensive line of automotive grade, AEC-Q200 compliant circuit protection and power conversion solutions that are optimized to help engineers add safety, reliability and longer battery life to vehicle and BMS designs. Attendees will learn how Bourns’ latest innovations support high voltage specifications and the evolving technology requirements that are necessary to help drive the next generation of automotive-related applications.

Where: Japan Automotive Engineering Expo, Pacifico Yokohama Exposition Center
When: May 21-23, 2025
Location: Bourns Booth #N23

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.