Search
Languages

Bourns Announces New Sulfur-Resistant Fixed Resistor Series

RIVERSIDE, Calif., June 24, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced a new sulfur-resistant AEC-Q200 compliant thick film resistor family. The Bourns® Model CRxxxxA-AS chip resistor series is offered in eight different footprints from small 0201 (0603 metric) to 2512 (6432 metric) with rated power from 0.05 to 1 watt. The new surface-mount chip resistors also feature a wide resistance range from 1 ohm to 20 megohms making them ideal for a variety of general-purpose applications.

Bourns designed these resistors to operate in certain harsh environments with higher levels of sulfur contamination. They are manufactured using a thick film element printed onto a ceramic substrate, and tested in accordance with ASTM B809-95 methods, which tests for the porosity of metallic coatings exposed to humid sulfur vapor.

Available now, the Model CRxxxxA-AS chip resistor series complements the other circuit conditioning components from Bourns that include power inductors and rectifier diodes. Bourns' expanded line of sulfur-resistant fixed resistors are RoHS* compliant and halogen free**. For additional product information, please see the datasheet on the Bourns website: www.bourns.com/docs/product-datasheets/crxxxxa-as.pdf.

*RoHS Directive 2015/863, Mar 31, 2015 and Annex.

**Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.

***Bourns® products have not been designed for and are not intended for use in "lifesaving," "life-critical" or "life-sustaining" applications nor any other applications where failure or malfunction of the Bourns® product may result in personal injury or death. See Legal Disclaimer Notice www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com