Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns to Present Magnetics Industry Session at APEC 2019

RIVERSIDE, Calif., March 4, 2019 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced that a Bourns senior technical market manager will present an Industry Session entitled, "High-flux Density Nanocrystalline Materials for High-Frequency Power Applications" at the upcoming APEC 2019 Conference. The presentation was developed in conjunction with the Tyndall National Institute at the University College Cork in Ireland. It is part of the Magnetics session taking place on Thursday, March 21 from 8:30 to 11:25 a.m.

This topic is timely as power converter designers are interested in evaluating lighter and smaller inductors for high-frequency switching DC/DC converters. Recent advancements in cutting-edge efficient power switches at high frequencies have enhanced the need for miniaturized magnetic components in the power semiconductor industry. Therefore, new core materials breakthroughs are needed to enable more compact high-power inductor designs that offer stable inductance values, minimal core losses and improved performance.

Bourns will also display its broad portfolio of power conversion and power protection components for power electronics applications at APEC 2019 at the Anaheim Convention Center, March 17 – 21 in booth #774. More information about the Industry Sessions at APEC 2019 can be found at www.apec-conf.org/industrysessions.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.