Search
Languages

Bourns Announces Higher Power Efficiency Bridge Rectifier Products for Power and Switch Mode Power Supply Applications

RIVERSIDE, Calif., August 22, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced a new series of bridge rectifier diode products designed for converting alternating current (AC) to direct current (DC) in power applications. Designated Bourns® Model CDTO269-BR1xL, this new series of surface mount bridge rectifier diodes features low power loss and high efficiency, low forward voltage, high surge capability and high reverse robustness. Because offering greater power efficiency has become a key requirement in many next-generation designs, these features make Bourns’ new bridge rectifier diodes ideal conversion devices in many switch mode power supply (SMPS), bridge full wave rectification, lighting ballasts and battery charger applications.

Bridge rectifier diodes have become popular high reliability, small size and cost-efficient solutions delivering multiple advantages. These devices offer added rectification efficiency and a higher Transformer Utilization Factor (TUF) than standard Bourns® rectifier diodes, thus requiring only a simple filtering circuit and transformer, enabling a smaller power transformer to be used.

Pricing and Availability
The CDTO269-BR1xL series from Bourns is available now and is RoHS compliant*. As a pricing reference, Model CDTO269-BR1xL is priced at $0.175 each in 15,000-piece quantities. For more detailed product information, please visit: www.bourns.com/products/diodes/rectifier-diodes

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.