Search
Languages

Bourns erweitert seine umfassende Produktlinie von Hochleistungs-TVS-Dioden um neue bidirektionaler Hochleistung-TVS-Diode in einem SMD-Gehäuse

Riverside, Kalif, 21.Mai 2014 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauelemente hat heute seine umfassende Produktlinie von Hochleistungs-TVS (PTVS) Dioden um eine neue bidirektionale TVS-Diode in einem SMD-Gehäuse erweitert. Die neuen PTVS-Dioden mit der Bezeichnung Bourns® Modell PTVS10-058C-SH und PTVS10-076C-SH gewährleisten den erforderlichen bidirektionalen Anschlussschutz und wurden speziell für Hochleistungs-Gleichstrom- bzw. Klemmspannungsanwendungen entwickelt. Die neuen PTVS-Dioden von Bourns sind in ein SMD-Gehäuse integriert, um eine Reduzierung des Spitzenklemmpotentials um im Vergleich zu einem gleichwertigen THT-Gerät zu ermöglichen, was durch die niedrigere Leitungsinduktivität realisiert wird. Kundenspezifische Designs profitieren von der reduzierten Spannungsbelastung des geschützten Schaltkreises. Die Montage wird vereinfacht und Kosten werden reduziert, da in Fällen, in denen die Hochleistungs-TVS-Diode die einzige THT-Komponente auf der Schaltkarte ist, keine zusätzlichen Designanforderungen anfallen.

„Bourns Hochleistungs-TVS-Produkte sind mit Siliziumtechnologie ausgestattet und bieten unter Überspannungsbedingungen ein niedrigeres Klemmpotential, höhere Leistungsstabilität und erhöhte Zuverlässigkeit als die herkömmlichen auf MOV-Technik basierenden Produkte“, erklärte Ben Huang, Produktlinienmanager für Halbleiter-Produkte von Bourns, Inc. „Bourns wird seine führende PTVS-Produktlinie weiter ausbauen, um den Anforderungen der OEM-Kunden hinsichtlich eines dynamischen Anschlussschutzes gerecht zu werden.“

Beide Modelle bieten mit einer Stromspitzenkapazität von 10 kA Schutz vor sehr hohen Überspannungen. Das Bourns® Modell PTVS10-058C-SH bietet 58 V Sperrspannung und das Bourns® PTVS10-076C-SH bietet 76 V Sperrspannung. Darüber hinaus zeigen die neuen Modelle hervorragendes Überspannungs-/Temperatur-Ansprechen mit typischem maximalem Stoßstrom bei 150 °C, was 70 % ihres Nennwerts bei 25 °C entspricht.


Der Referenzpreis für die Bourns® Modelle PTVS10-058C-SH und PTVS10-076C-SH liegt bei USD 20,61 pro Stück bei einer Abnahme von 10 Stück und USD 19,24 bei einer Abnahme von 500 Stück. Beide Modelle sind ab sofort erhältlich und erfüllen die Anforderungen der IEC 61000-4-5 für 8/20 µs Überspannungsschutz und sind RoHS*-konform*. Weitere technische Daten zum Produkt finden Sie unter: www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS10-0xxC-SH.pdf.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com