MENU
Search
Languages

Bourns Automobilsparte erweitert mexikanische Produktionsstätte

Riverside, Kalifornien, 29.Februar 2012 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile gab heute die Erweiterung seiner Produktionsstätte im Automobilbereich in Chihuahua, Mexiko bekannt. Auf einer zusätzlichen Fläche von 22.000 Quadratfuß werden Positions-, Drehzahl- und Drehmomentsensoren für die Automobilbranche hergestellt, die Bourns an eine wachsende Anzahl an Kunden aus dem Automobilbereich liefert.

„Die Erweiterung dieser Produktionsstätte stärkt die führende Position Bourns in der Sensoren- und Automobilbranche da wir nun die Möglichkeit haben, mehr Produkte und besseren Kundendienst anzubieten" sagte Sergio Valencia, der Geschäftsführer der Produktionsstätte in Chihuahua. „Bourns knüpft an sein 65-jähriges Wachstum an und wächst weiter durch Akquisitionen, die Errichtung neuer Standorte sowie Erweiterung bestehender Produktionsstätten. Dadurch wird es Bourns ermöglicht, seine führende Position als Entwickler und Hersteller elektronischer Bauteile für eine Vielzahl an Märkten einschließlich Automobil, Telekommunikation, Computer, Industrie sowie viele weitere Marktsegmente zu erhalten."

Informationen zu Bourns Produkten für den Automobilbereich
Die Bourns Automobilsparte spielt seit Jahrzehnten eine führende Rolle bei der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung potenziometrischer Sensoren sowie Positionssensoren für den Automobilbereich. Das Unternehmen entwickelt und konstruiert eine Vielzahl an flexibler Positions-, Drehzahl- und Drehmomentsensoren für die Fahrzeugindustrie. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Bourns in enger Kooperation mit den Kunden trägt dazu bei, dass unsere Produkte die strengen Vorgaben der Automobilindustrie erfüllen. Dank hochmodernster Entwicklungssoftware sowie erstklassiger Produktionsmethoden kann Bourns innovative und kostengünstige Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen im Automobilbereich anbieten.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.