MENU
Search
Languages

Bourns stellt seine niederohmigste rückstellende Sicherung mit Akkulasche vor

Riverside, Kalif., 27.April 2011 — Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute die kleinste rückstellende Sicherung des Unternehmens, mit Akkulasche, extrem niedrigem Widerstand und zuverlässiger und robuster Schutzabschaltung vorgestellt. Die neue rückstellende Sicherung mit Akkulasche der Bourns® Multifuse® MF-LL-Serie wurde entwickelt, um den Anforderungen der Branche für mobile Elektrogeräte nach besonders kleinen, rückstellenden Überstromschutzeinrichtungen mit dem kleinsten möglichen Widerstand zu entsprechen. Die neue Sicherung erfüllt die Anforderungen an Schutzabschaltungen von Akkus, wie sie in tragbaren elektronischen Geräten, wie Mobiltelefonen, mp3-Playern und digitalen Kameras verwendet werden.

"Dank der PTC-Formel mit dem aktuell niedrigsten Widerstand hat Bourns eine rückstellende Sicherung aus einem Chip hergestellt, der kleiner ist als 11 mm2. Rückstellende Sicherungen, die so klein sind, haben in der Regel sehr hohe Widerstandswerte. Die neue MF-LL-Serie von Bourns überwindet diese Grenze und bietet einen Anfangswiderstand von nur 5 bis 15 Ohm", sagte Brian Ahearne, Multifuse® Produktlinienmanager bei Bourns, Inc. "Die Entwicklung in der Elektronikbranche geht rasant voran, und Bourns demonstriert mit der Einführung der neuen MF-LL-Serie sein anhaltendes Engagement in der Entwicklung rückstellender Sicherungen der nächsten Generation".

Das Bourns® MF-LL1190 Modell ist ab sofort erhältlich. Zukünftige Modelle der Serie sind noch in der Entwicklung und werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2011 auf den Markt kommen. Die MF-LL-Serie ist auch RoHS*-konform. Preisbeispiel für Bourns® MF-LL190: USD 0,25 pro Stück, bei Abnahme von 10.000 Stück.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.