Search
Languages

Bourns stellt drei neue Potenziometer Design Kits für Pro Audio-Verstärker vor

Riverside, Kalif., 12.Januar 2011 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute drei neue Potenziometer Design Kits für die einfachere Entwicklung neuer und optimierter professioneller Gitarrenverstärker vorgestellt. Auf Basis der Bourns® Modelle 96, 53 und PDA241 bieten die Kits eine Vielzahl an Widerstandswerten und logarithmischen Potenziometern und können auch als Service-Kit für Kundendiensttechniker von Gitarrenverstärkern verwendet werden. Die neuen Design Kits werden zusammen mit der vollständigen Gitarrenpotenziometer-Produktlinie von Bourns und anderen Pro Audio-Produkten im Bourns Messestand Nr. 2992 in Halle D auf der NAMM Messe vom 13. bis 16. Januar 2011 im Anaheim Convention Center in Anaheim, Kalifornien vorgestellt.

"Bourns erweitert kontinuierlich seine Produktlinie "Professional Audio" mit innovativen Produkten und Entwicklungsressourcen, die es für den Kunden einfacher machen, qualitativ hochwertige Gitarrenverstärker und die entsprechende Audioausrüstung zu entwickeln", sagte Chuck Manzano, Produktmanager bei Bourns, Inc. "Diese neuen Design Kits wurden im Hinblick auf die Pro Audio-Anforderungen mit sehr hohen Leistungsstandards entwickelt, und sie sind eine gute Ressource beim Einbau der Bourns® Potenziometer, da mit ihnen die Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Pro Audio-Gitarrenverstärker optimiert wird.

Inhalt der drei neuen Bourns Design Kits für Verstärker:
  • H-1203 - Modell 96, Design Kit für Premium Verstärkerpotenziometer - enthält quadratischen 5/8" Potenziometer von Bourns® mit leitfähigem, geräuscharmem Polymerelement mit langer Lebensdauer. Dieser Kit ist mit linearen und logarithmischen Potenziometern mit den für Verstärker gängigen Widerstandswerten ausgestattet.
  • H-1205 - Modell 53, Design Kit für Premium Verstärker-Minipotenziometer - enthält quadratische 1/2" Potenziometer von Bourns® mit leitfähigem, geräuscharmem Polymerelement mit langer Lebensdauer. Dieser Kit ist mit linearen und logarithmischen Potenziometern mit den für Verstärker gängigen Widerstandswerten ausgestattet.
  • H-1204 - Modell PDA241, Design Kit für Standard Verstärkerpotenziometer - enthält 24 mm Potenziometer von Bourns® mit geräuscharmem Karbonelement mit langer Lebensdauer. Dieser Kit ist mit linearen und logarithmischen Potenziometern mit den für Verstärker gängigen Widerstandswerten ausgestattet.
Der Referenzpreis des Design Kit-Modells 96 liegt bei USD 55,60 pro Stück, bei Abnahme von 1 bis 1.000 Stück. Der Preis für das Design Kit-Modell 53 liegt bei USD 38,89, bei Abnahme von 1 bis 1.000 Stück und der Preis des Modells PDA241 liegt bei USD 13,71, bei Abnahme von 1 bis 1.000 Stück. Muster und Produktionsmengen für alle drei Design Kits sind ab sofort erhältlich.
<

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com