Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns stellt auf der AES Convention 2010 Optimierungen für Audio-/Video-Potenziometer- und Geber vor

Riverside, Kalif., 26.Oktober 2010 - Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute weitere Optimierungen der branchenführenden Professional Audio-/Video-Potenziometer und Geber des Unternehmens vorgestellt. Die neuen Produkte mit den Bourns® Modellbezeichnungen PRS11S, PEC11L und PEC09 sind für Audio-, Radio- und Fernsehübertragungs- und Videomischpulte ausgelegt und für Peripheriegeräte, wie beispielsweise Vorverstärker und Soundprozessoren. Das Bourns® Modell PRS11S ist ein oberflächenmontierbares Potenziometer in einem quadratischen, 11 mm flachen Gehäuse, mit dem die Leiterplattenbestückung vereinfacht wird, da kein Wellen- bzw. Handlöten erforderlich ist. Das Bourns® Model PEC11L ist ein 11 mm flacher Inkrementaldrehgeber mit langer Lebensdauer. Das Bourns® Modell PEC09 ist ein sehr kompakter 9 mm flacher Geber mit robuster Auslegung. Alle drei optimierten Produkte werden auf der AES Convention 2010 vom 4. bis 7. November 2010 auf dem Bourns Messestand Nr. 1028 im Moscone Convention Center in San Francisco, Kalifornien, ausgestellt und vorgeführt.

"Mit der Ankündigung, dass Bourns einen weiteren Potenziometer und zwei neue Geber auf den Markt bringt, die speziell für Audio- Radio- und Fernsehübertragungs- und Videomischpulte ausgelegt sind, wird unsere Verpflichtung, kontinuierlich an Innovationen für unsere wertgeschätzten Kunden in der professionellen Audio-/Videobranche zu arbeiten, nochmals herausgestellt. "Der Trend bei Mischpulten geht in Richtung immer platzsparenderer Produkte mit mehreren Funktionen. Diese Anforderung wird von allen drei Modellen erfüllt, die darüber hinaus auch robust und zuverlässig ausgelegt sind.

Mit dem oberflächenmontierbaren Potenziometer, Bourns® Modell PRS11S, wird die Leiterplattenbestückung vereinfacht, da kein Wellen- bzw. Handlöten erforderlich ist, nachdem das oberflächenmontierbare Produkt auf einer PC-Leiterplatte angebracht wurde. Dieses neue Potenziometer ist die perfekte Wahl für kompakte Mischpulte, bei denen alle Bauteile auf einer einzelnen PC-Leiterplatte montiert sind. Der flache Kontaktgeber mit Druckschalteroption, Bourns® Modell PEC11L, bietet eine Lebensdauer von 100.000 Rotationszyklen in einem kleinen, robusten Gehäuse mit einem weiten Betriebstemperaturbereich, der sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich eignet. Das Bourns® Kontaktgebermodell PEC09 zeichnet sich außerdem durch einen Druckschalter aus und eignet sich durch die besonders kompakte Bauart für den Einsatz in mobilen Mischpulten und Peripherigeräten.

Die Referenzpreisspanne dieses Modells liegt zwischen USD 1,41 und USD 1,53, bei Abnahme von 5.000 Stück. Der Preis für das Modell PEC11L liegt zwischen USD 0,81 und 0,85, bei Abnahme von 5.000 Stück und der Preis des Modells PEC09 liegt zwischen USD 0,93 und 1,52, bei Abnahme von 5.000 Stück. Muster und Produktionsmengen für alle drei Modelle sind ab sofort erhältlich.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.