Search
Languages

Bourns stellt neue Hochleistungsinduktoren mit moderner Flachdrahtspulentechnik in DC/DC-Wandlern vor.

Riverside, Kalif., 20.April 2010 — Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute zwei neue Leistungsinduktoren in Flachdrahtspulentechnik vorgestellt, die sich durch einen niedrigeren DC-Widerstand und eine höhere Strombelastbarkeit in einem extrem kleinen Gehäuse auszeichnen. Bei der innovativen Induktorauslegung von Bourns wird ein Flachdraht in einem magnetisch geschirmten Gussgehäuse verwendet, wodurch im Vergleich zu herkömmlich verwendeten runden Drähten ein niedriger DC-Widerstand und eine etwas höhere Strombelastbarkeit realisiert werden. Die neuen Bourns® Induktormodelle mit der Bezeichnung SRP4020 und SRP7030F, eignen sich perfekt für den Einsatz in DC/DC-Wandlern für mobile elektronische Geräte, Datensicherung und Spannungsreglermodule. Weitere Anwendungen, die von der fortschrittlichen Auslegung der Bourns Leistungsinduktoren profitieren, sind beispielsweise Server, Spielekonsolen, Navigationssysteme, Fahrzeugelektronik, medizinsche Geräte usw.

Das Bourns® Modell SRP4020 zeichnet sich durch seine kompakte Bauart mit einer Fläche von 4,8 x 4 mm und 2 mm Höhe aus. Die Einrichtung zeichnet sich aus durch einen Induktivitätsbereich von 0,22 - 2,2 µH, eine Wärmestrombelastbarkeit von bis zu 10 A, einen Sättigungsstrom von bis zu 15 A und eine kompakte Bauart mit einer Fläche von 7,6 x 6,5 mm und 3,2 mm Höhe. Der Induktivitätsbereich liegt zwischen 0,1 und 10 µH, mit einer Wärmestrombelastbarkeit von bis zu 60 A.

"Die bahnbrechende Auslegung der Flachdrahtspulentechnik bietet überdies einen niedrigeren DC-Widerstand und eine kompakte Bauart. Dieses ist für Entwickler mobiler Geräte und anderer Anwendungen interessant, da in diesen Geräten eine längere Betriebszeit des Akkus von besonderer Bedeutung ist", sagte Guido Zehnder, Produktlinienleiter Leistungsinduktoren bei Bourns. "Wir sind davon überzeugt, dass der Trend hin zu niedrigerem DC-Widerstand und kleinerer Bauart in Leistungsinduktoren weiter geht, da für Anwendungen, insbesondere in mobilen Geräten, immer mehr kompakte Bauteile mit niedriger Leistungsaufnahme erforderlich werden.

Preise und Verfügbarkeit
Die Bourns® Modelle SRP4020 und SRP7030F sind ab sofort erhältlich. Die vollständigen technischen Daten und weitere Produktinformationen finden Sie auf der Bourns Website unter /de/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded. Der Referenzpreis der neuen Leistungsinduktoren liegt bei je USD 0,68 bei Abnahme von 1.000 Stück.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com